31.10.2013 16:00 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hi miteinander, Also ich bin für das anscheinend wirklich zu dämlich... Ich hab jetzt nochmal die Wohnung.html von Seite 2 geladen und unverändert probiert, Erfolglos. Dann hab ich alle Variablen bis auf eine rausgenommen und die eine durch TEST ersetzt, Erfolglos. Das alles ahb ich mit IE8, Firefox 24 und Safari 5.1.7 getestet, aber keiner hats gepackt. Ich hab mal die einzelnen Debugging Screens angehängt, eventuell denk ich ja komplett falsch... P.S.: Kann das was mit den verwendeten Browserversionen zu tun haben? Oder gar mit meiner IM151-8 CPU? DateianhangTest.zip (407 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Mo_Joe am: 31.10.2013 16:05 |
|
01.11.2013 09:36 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Moin! Ich habe dein Beispiel mal ein wenig bearbeitet, ich glaube die IM öffnet die my.js nicht und ersetzt dort die Variablen nicht. Ich habe den Code mal direkt eingefügt in die Wohnung.html und dir angehangen. So sollte es eigentlich funktionieren und zu keinen Problemen mehr führen... wenn es trotzdem Fehlermeldungen gibt oder er nicht schaltet wird es wahrscheinlich ein Login-Problem sein. Grüße Alexander Motzek PS: Ich sehe gerade, dass auch in der Wohnung.html das oberste Kommentar nicht entfernt wurde... bei der S7-1200 wird der auch entfernt. Ich weiß jetzt nicht ob die IM das nur nicht entfernt oder vielleicht eine andere Syntax besitzt...
DateianhangWohnung.zip (572 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Motzek am: 01.11.2013 09:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
14.01.2014 14:25 | |
Beigetreten: 07.01.2009 Letzter Bes: 23.11.2023 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo zusammen , Vielleicht bin ich in Diesem Beitrag von so vielen Experten völlig falsch ,aber grunde genommen suche ich das selbe wie Ihr . Ich brauch nur die Schritte mal genau beschrieben. Habe meine Wohnung mit einer 1214 und einem KTP 600 verbaut .... Das läuft auch mega Geil....Jetzt kommt der nächste Schritt , dieses Über mein Iphone und Ipad zu bedienen .... Ich habe ehrlich gesagt kein plan was ich am Web-Server einstellen muss , wie Ich die Bausteine schreiben muss , geschweige denn ein HTML auszusehen hat . Ich schicke anbei mal meine Programm aus dem Tia-Portal . Vielleicht hat ja jemand interesse mir bei den ersten Schritten zu helfen , und besteht Die möglichkeit meine VISU aus dem KTP so änlich zu übernehmen ?????????? Ich bedanke mich schonmal !!!!!# Dominik Mesters DateianhangC:\Dokumente und Einstellungen\dmesters\Desktop\Dominik Mesters 3.zip (417 Downloads) |
14.01.2014 14:58 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Hallo Domi, also als erstes mal wünsche ich dir viel spaß bei dem Projekt ;-) ich habs jetzt hinter mir und es funktioniert FAST alles so wie ich es will ;-) Was du einstellen musst: In den Eigenschafter der CPU musst du erst mal den Haken bei "Web" "Webserver aktivieren" setzen. Der Schutz muss auf "kein schutz" stehen. (damit kann sich jeder mit dem benutzernamen "admin" und dem Passwort "" anmelden (das brauchst du für die automatische anmeldung). Wie deine eigene Webseite aus zu sehen hat wird dir hier überlassen. Im Einfachsten fall schreibst du dir eine seite mit "Ein" und "Aus" Buttons. hinter jedem Button steht dann eine Post anweisung die eine Variable auf der CPU setzt (um Variablen auf die CPU zu schreiben musst du als admin angemeldet sein) Was du genau bei der Erstellung der Webseite beachten musst steht sehr guthier erklärt. (AWP Befehle und Co.) So würde ich erst mal anfangen mir einen kleine Seite zu erstellen (vielleicht ein Button der eine Variable schaltet). So verstehst du deine awp auch, ist vielleicht besser als ein "blindes" Copy and Paste... Wie du die Verschaltung dieser Variablein deinem Programm löst ist auch dir überlassen, jeh nach dem wie du deine Lampen und Co. anschaltest. (Stromstoßrelais? oder herkömmliches schütz...) Zur Zeit habe ich keine Zeit in dein Projekt zu gucken. Wenn du aber gezielte Fragen hast beantworte ich diese gerne. (So weit ich kann) Gruß Jannes |
15.01.2014 09:21 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
So ich hab jetzt doch mal kurz meine Webseite so angepasst, dass sie in deinem Projetzt eine Bool und eine real Variable schalten müsste... testen konnte ich das ganze nicht. Damit es klappt musst du in deinem Projekt: 1. 2 Variablen in den PLC Variablen anlegen (W_Test_Bool (bool) und W_Test_Real (real) ) 2. in den Eigenschaften der CPU den Webserver aktieren und die AWP auswählen (Order für AWP, "index" Seite auf "Wohnung.html" ändern und dann DB's erzeugen. 3. in deiner Main den "www" baustein hinzufügen (Kommunikation-Webserver) an den Baustein musst du die DB-nummer 333 schreiben. 4. Testen (die Variablen beobachten, die webseite aufrufen (IP in webbrowser eingeben "anwender definierte Webseite" auswählen. Variable Steuer und beobachten ob sich die Variablen in der CPU schalten lassen. Gruß Jannes DateianhangE:\Webserver.zip (459 Downloads) |
10.02.2014 08:36 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
So, bei mir ist jetzt alles eingebaut UND es funktioniert ;-) Und am Wochenende habe ich mit Motzek noch ein wenig gebastelt. in der neusten Version (siehe unten) haben wir es geschafft einen PLAY und einen PAUSE Taster zu aktiveiren, der meine Sonos Komponenten (Wireless Audio) steuert. Somit kann ich z.B. durch drücken eines Tasters in der Wand meinen Lieblingsradiosender starten, bzw. Stoppen. Die Funktionalität haben wir durch das Hinzufügen des TSEND_C erreicht (Open User Communication). Nach längerem Probieren haben wir festgestellt, dass wir unseren HTTP Befehl (284 Zeichen) nicht einfach als String über den TSEND_C versenden können, sondern wir müssen uns einen DB erstellen, in dem ein Array of Bytes definiert ist. In jedem Byte kann ein Buchstabe versendet werden. So haben wir den Befehl in einzelne Buchstaben zerlegt und versenden nun das Array an die SONOS Kompunente. Im Anhang des aktuelle Projekt (zur Zeit ist die Heizungssteuerung rausgeflogen, kommt später aber "irgendwann" wieder rein.) Die Datei ist leider 3,5MB groß und man kann nur 3 MB große ZIP Dateien hochladen. Also habe ich die Datei mit Winrar Gestückelt (2 Teile) und die Dateiendung wieder auf Zip geändernt, damit das Forum den Upload zulässt. Also bitte beite Teile downloaden, die Endungen auf .rar ändern und dann die "part1" Datei öffnen. Dann solltet ihr das Archivierte V12 Projekt entpacken. DateianhangC:\Users\DE2205M0\Desktop\Wohnung_SONOS.part1.zip (489 Downloads) |
10.02.2014 08:37 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
und die Part2 Datei!
DateianhangC:\Users\DE2205M0\Desktop\Wohnung_SONOS.part2.zip (492 Downloads) |
10.02.2014 10:49 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Und hier noch mal ein Bild von den Tastern die ich verwende. |
10.02.2014 14:17 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Mit dieser Version vom Webserver sollte es dann laufen: DateianhangC:\Users\DE2205M0\Desktop\Webserver.zip (505 Downloads) |
11.02.2014 14:35 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo James von welchem Hersteller sind den die Taster die du verwendest und was kosten die den ungefähr so. |
11.02.2014 14:57 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Hi Maddin, ich habe diese Taster von Gira: http://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=439248 Ich habe bei dem Elektriker meines vertrauens 41€ bezahlt. |
12.02.2014 12:33 | |
Beigetreten: 04.03.2009 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Falls es dann noch was zum einschalten gibt, und der Frost nicht alles zunichte gemacht hat... |
11.05.2014 10:54 | |
Beigetreten: 13.10.2008 Letzter Bes: 24.11.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Das ist ein Beispiel wie man einzelne werte aktualisieren kann. Gruss reyang
DateianhangSTEP_7_Update_Main_Webpage.zip (463 Downloads) |
03.07.2014 07:54 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
probier mal Spannung aus Spannung ein (von der CPU), das sollte helfen. |
31.07.2014 10:19 | |
Beigetreten: 03.12.2012 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Lösung mit Eltako (Hardware). |
15.10.2014 12:45 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Jannes, du aktualisierst deine Daten mit einem I-Frame, richtig ? |
06.11.2014 07:44 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Hallo, ich habe meine S7-1200 im WLAN eingebunden, haben am Router aber KEINE Portweiterleitung eingerichtet. Somit komme ich auch nicht von außerhalb des WLANS auf meine S7-1200. Dafür ist es aber erstmal sicher. Bei den S7-1200 mit Version V 4.0 wurde etwas an der Benutzerverwaltung geändert, hier weiß ich nicht ob sich mehrere Personen mit gleichen Benutzer anmelden können. (Einfach mal testen falls du ne 4.0 hast) Sonst gibt es noch den CP1243-1, der eine Firewall hat. Weitere Infos dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/103259222 |
06.11.2014 08:58 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 12.06.2025 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Hallo, also du bis ja nicht der einzige der sich gedanken über das "einhacken" ins WLAN macht. Dazu habe ich mich auch mal informiert weil ich oft gehört habe wie "unseicher" ein WPA2 Schlüssel ist. Die einzige bekannte Schwachstelle in WPA2 ist die Wahl eines unsicheren Passworts. Es gibt Anbieter die Wörterbuch Angriffe anbieten. Diese Wörterbücher mit iner Vielzahl von Wörtern können diese Anbieter auch in relative kurzer Zeit "durchprobieren". Wählst du also ein Passwort was mehr als 20 Zeichen hat, keine Wörter beinhaltet die im Wörterbuch zu finden sind, Groß, klein-schreibung, Zahlen und Sonderzeichen beinhaltet ist dein WLAN so gut wie sicher. Hierzu noch ein interessanter Text: http://www.ceilers-news.de/serendipity/7-WEP,-WPA,-WPA2-WLAN-Schutz,-aber-richtig!.html http://www.computerwoche.de/a/modernes-wlan-hacking,2521564 Außerdem glaube ich ein Einbrecher der die Kriminelle Energie hat ein Fenster ein zu werfen um in das Haus zu kommen, auch andere Wege findet. |
Folgen Sie uns auf