20.08.2017 15:58 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Bin neu hier im Forum und habe vor, mit LOGO 0BA8 FS4 Jalousiensteuerung zu realisieren.Für die Handsteuerung werden herkömmliche Taster verwendet. Die Tasterleitungen und die Motor Ansteuerung ist separat zur Verteilung verlegt, wo sich die LOGO befindet. Hab jetzt eine Schaltung programmiert und würde euch bitten. diese mal zu überprüfen ob das so geht. Im Anhang schick ich die Programmierung, die ich mir vorstelle. Gruß Bernd DateianhangJalousien2.zip (313 Downloads) |
20.08.2017 16:37 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
ist die sicherrung rauf, runter ausreichend |
Zuletzt bearbeitet von: Bernhard Geers am: 20.08.2017 16:38:17 |
|
20.08.2017 17:01 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Ja nur zu auf komplett alles andere per Taster |
21.08.2017 19:41 | |
Beigetreten: 14.10.2016 Letzter Bes: 26.06.2025 Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo anbei meine Rolladensteuerung. Sollte es noch Fehler im Programm geben teilt es mir bitte mit.
DateianhangRolladensteuerung_wt.lsc.zip (202 Downloads) |
23.11.2017 00:57 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 22.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Die Schaltung ist noch nicht ganze perfekt. Die Doppelclickgeschwindigkeit ist zu klein, geb dem Benutzer wenigstens 0,3s. Es sollte verriegelt werden wenn der Rollo hochfährt und ich in der Zeit die Gegenrichtung betätige das dann die Gegenrichtung aktiviert wird. Hier mal meine Lösung einer Jalousie Steuerung kurzer Tastendruck Tippbetrieb, langer Tastendruck AUF / ZU doppelklick nach unten = Rollo ZU + kurz Wenden für Luftschlitze im Sommer. Zentral AUF / AB Wenn Taste sehr lang gedrückt wird Regensensor bei Regen Rollo ZU Aussperrsicherung über Türkontakt - Rollo AUF und gesperrt Alarmkontakt alle Rollos AUF und gegen verfahren gesichert (Feuer, Sturm) Grundstellung alle Rollos AUF nach Neustart Verfahrzeit am UDF einzeln einstellbar. Lösung mittels UDF 2 Logos vernetzt für mehr E/A´s Noch nicht ganz fertig aber funktionsfähig. Es kommen noch Wochenzeitschaltuhr und Astrofunktion hinzu. DateianhangRollosteuerung.zip (332 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.11.2017 19:51 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Im Anhang meine SchaltungDateianhangROL40.zip (292 Downloads) |
28.11.2017 12:23 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von w_Tom wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wie kann man das Stoppen der Rollos unterbinden? gesplittet. Gruß |
28.12.2017 15:33 | |
Beigetreten: 10.08.2017 Letzter Bes: 20.12.2024 Beiträge: 50 Bewertung:
|
Hallo zusammen, anbei die Jalousien Schaltung von mir. Verbesserung Vorschläge werden gerne angenommen. Gruß Bernd DateianhangJalousien_V4.zip (194 Downloads) |
Folgen Sie uns auf