26.03.2024 14:59 | |
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort Okay, die Bestellnummer müsste demnach die 6ED1 052-1CC01-0BA8 sein FW-Version ist die V1.08.02 Ich habe die Dateien die ich von der Logo auf die SD Karte gespeichert habe mal angehängt. DateianhangProgramm Code.zip (62 Downloads) |
27.03.2024 17:12 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.11.2024 Beiträge: 2315 Bewertung: (102) |
Öffne mal die Datei mit einem Hex-Editor. |
Folgen Sie uns auf