02.11.2022 23:28 | |
Beigetreten: 16.10.2021 Letzter Bes: 05.11.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Ich habe einen Reader MV560u mit Profinet an eine s7 1200 über unser Netzwerk verbunden. Programmiert wird mit TIA V17. Ich möchte gerne das der Reset Baustein (Reset Reader) den Reset ausführt wenn die Sps und Reader Spannungslos waren und die Spannung wieder eingeschaltet wird. (Wenn nach Wochenende der Hauptschalter wieder eingeschaltet wird) Mit einer Taste funktioniert das ganze schon aber ich möchte den Reset nicht über eine Taste manuell ausführen sondern das er selbst den Reset ausführt wenn die Spannung wieder eingeschalten wird Währe sehr dankbar über Tipps oder vielleicht einen Beispiel. Liebe Grüße |
04.11.2022 09:28 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 605 Bewertung:
|
Hallo MaskMaker, dafür kannst du den OB100 ("Startup") verwenden. Dieser OB wird ein mal beim Hochlauf ausgeführt. |
06.11.2022 21:36 | |
Beigetreten: 16.10.2021 Letzter Bes: 05.11.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Owei, Danke für die Antwort aber leider klappt das mit dem OB100 bei mir nicht Wenn der durchlaufen wird ist die Kamera leider noch nicht fertig mit der Initialisierung und somit wird der Reset nicht ausgeführt. Ich habe aber jetzt eine andere Lösung gefunden wie es funktioniert. Weiß nicht ob das so richtig ist aber es funktioniert. Habe beim Resetbaustein am DONE Ausgang eine Variable vergeben diese wird Gesetzt wenn der DONE Ausgang aktiv wird. Weiters habe ich am Reset Eingang ein UND Glied angehängt wo ich einmal einen Taktmerker 0.5Hz und nicht die Variable DONE verschalten habe. So wird solange der Reset nicht ausgeführt wurde der Reset immer wieder gesetzt bis der Reset abgeschlossen ist. |
07.11.2022 12:10 | |
Beigetreten: 01.10.2013 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 605 Bewertung:
|
Ich meinte auch eigentlich nur das Setzen des Eingang für Reset im OB 100 ausführen ;) |
08.11.2022 20:30 | |
Beigetreten: 16.10.2021 Letzter Bes: 05.11.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Ja im OB 100 habe ich den Reset auch gesetzt. Leider wird der früher durchlaufen wo die Kamera noch nicht fertig ist mit ihrem Hochlauf. Somit ist der Eingang am Reset Baustein schon high wenn die Kamera bereit wäre. Dadurch wird die steigende Flanke nicht erkannt und somit auch kein Reset gemacht. |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf