11.03.2025 14:58 | |
Beigetreten: 20.12.2021 Letzter Bes: 01.04.2025 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo zusammen. Wir haben folgenden Aufbau: Auf einem alten Wasserwerk sitzen 3 ABB Steuerungen die zur Zeit über OPC DA gesammelt Daten der Aussenstationen an ein altes Leitsystem übergeben. Das Leitsystem soll nun erneuert werden. Das neue Leitsystem unterstützt allerdings kein OPC DA sondern nur UA. Jetzt war die überlegung eine S7 Steuerung einzubauen die die Daten aus den 3 ABB Steuerungen ausließt und die Daten dann ans neue Leitsystem zu übergeben. Jetzt ist meine Frage, gibt es überhaupt eine S7 die OPC DA unterstützt? An die bestehenden ABB SPSen können wir leider nicht ran, da wir die Programme nicht haben und der Programmierer der damals die Anlage gebaut hat nicht mehr da ist. Ausserdem können wir die Anlage nicht ohne weiteres einfach umbauen da über 20 aussenstationen mit drin hängen. Diese sollen Stück für Stück erneuert werden. Da sich das aber Zeitlich sehr zieht soll nun provisorisch das Neue Leitsystem zum laufen gebracht werden, da der alte Rechner noch auf Win7 läuft und keiner so recht weiß was passiert wenn das Ding mal ausfällt. Soviel zum Thema kritische Infrastruktur. Wie gesagt suchen wir aktuell nach einer Lösung irgendwie die OPC DA Daten abzugreifen und weiterzugeben per Modbus oder S7 Verbindung oder Ähnliches. Vielleicht hat jemand einen Lösungsansatz? |
12.03.2025 09:14 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 4247 Bewertung:
|
Hi, Deine Frage wäre perfekt für die Siemens Fachberatung aber zu dem Thema OPC DA gibt es einen FAQ, ggf. hilft Dir das schon weiter: Gruß, Towome |
|
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf