11.03.2024 22:54 | |
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo ihr Lieben, ich habe ein UDF, welches in der Simulation einwandfrei funktionier aber in der physikalischen Logo nur Unfug macht. Es handelt sich um eine Rollosteuerung mit folgenden Funktionen I3 Impulseingang hoch stop runter stop I1 gezielt hoch I2 gezielt runter I4 Anlaufmerker Wie gesagt, in der Simulation funktioniert es einwandfrei aber in der echten Logo kommt meistens nur der Ausgang Q8. Vielleicht könnt ihr mir helfen, Online kann ich ja leider nicht in das UDF rein schauen oder? Viele Grüße André DateianhangRollo Impuls mit Zwangs HOCH und RUNTER.zip (112 Downloads) |
12.03.2024 02:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35962 Bewertung:
|
Wie oft wird denn die UDF aufgerufen? |
12.03.2024 14:12 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, me.André Moeller Schau das mal an. Ein Beispiel mit zweierlei UDF's. Teste es einfach mal durch. Vielleich sagt dir ja eine oder die andere Möglichkeiten zu. Gruß, Quirin DateianhangJaolousie_Rollo über UDF.zip (132 Downloads) |
Folgen Sie uns auf