19.01.2009 11:54 | |
Beigetreten: 22.11.2005 Letzter Bes: 04.04.2025 Beiträge: 378 Bewertung:
|
Hallo, ich würde gerne eine externe Variable linear skalieren. Von Haus aus erstmal nichts unmögliches. Allerdings sollte der "Wertebereich Variable" dynamisch sein. Kann ich den Wertebereich (Wert1 / Wert2) dynamisch beeinflussen, oder ist hier nur eine feste Vorgabe möglich? Oder gibt es vielleicht eine C-Funktion die dieses Problem lösen könnte? MfG Alexandra Habe gerade gemerkt, das ich hier im falschen Bereich gelandet bin. Mein Problem hat ja nichts mit TM zu tun..... |
Zuletzt bearbeitet von: Alexandra am: 19.01.2009 12:48 |
|
19.01.2009 13:18 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 10.04.2025 Beiträge: 4113 Bewertung:
|
Thema geschlossen, da doppelt veröffentlicht Das zweite Thema mit der Überschrift Variablen dynamisch skalierenbefindet sich in der Konferenz SIMATIC WinCC. Danke für den Nachsatz. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf