5/23/2024 3:03 PM | |
Joined: 10/29/2020 Last visit: 7/9/2024 Posts: 4 Rating:
|
Hello everyone, 1 I am currently working on a project, where we are using Sinamics S120 (CU320-2PN) to control 6 Axes, I am also using a #MC_Measuring for one of the axes. This is set to fault 755, and the axis in question is set to fault 7565. Also, command word GS_ZWX = 0. Resting the axis and resetting the #MC_Measuring function is done directly from a #MC_reset. according to several documents colsulted to try to understand, the cause of the program is well the encoder, except that it recuperates well the speed and the position of my axes. attached are a few photos of the situation, if anyone can help me please 7. Bonjour à tous, Je travaile actuellement sur un projet, ou nous utilissons des Sinamics S120 (CU320-2PN) pour la commande de 6 Axes, j'utilise également pour un des axes, un palpeur de mesures #MC_Measuring. Ce dernier se met en défaut 755, et l'axes en quesion se me en défaut 7565. également le mot de commande GS_ZWX = 0. Le rest de l'axe et le reset de la fonction #MC_Measuring se fait directement depuis un #MC_reset. d'apres plusieurs documents colsulté pour essayer à comprendre, la cause du programme est bien le codeur, hors celui la il recuper bien la vitesse et la position de mon axes. ci joint quelques photos de la situation, si quelqun peut m'aider s'ils vous plait cdt, SID AttachmentS120.pdf (102 Downloads) |
Last edited by: Sidali1993HIRECHE at: 05/23/2024 15:19:36Last edited by: Sidali1993HIRECHE at: 05/24/2024 07:30:07 |
|
5/24/2024 7:30 AM | |
Joined: 10/29/2020 Last visit: 7/9/2024 Posts: 4 Rating:
|
thanks, |
5/24/2024 9:48 AM | |
Joined: 6/19/2017 Last visit: 8/5/2024 Posts: 8175 Rating:
|
Closed cause question posted twice. The second thread with the subject Drive: Encoder Error In Profidrive Encoder Interface 1 & GS_ZWX = 0 (S120- CU3202PN) is published within the conference SIMATIC Technology. Best regards, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Follow us on