12.02.2009 09:49 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, also wenn die DB-Struktur noch stimmt ist es kein Problem. Baustein muss offline mit Kommentaren im Projekt vorhanden sein. Im Simatic-Manager auf Online-Ansicht gehen, Baustein kopieren, Offline einfügen (vorhandenen überschreiben). Wichtig: nicht über "erreichbare Teilnehmer" gehen, sonst sind die Kommentare weg. Ist die DB-Struktur verschieden sind auch alle Namen und Kommentare weg. Da reicht schon die Deklarationsänderung von BYTE in CHAR. Um Werte abzugleichen wäre es ein nicht sehr grosser Aufwand ein Tool zu schreiben. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
12.02.2009 10:38 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999)
|
Ich muss gestehen, dass ich die ganze Aufregung nicht so ganz verstehe. Wurde die Structur des DB Online geändert, so würde ich den Weg über z.B. Excel wählen, um meinen Offline - DB mit aktuellen Werten ausfzufrischen. Es solltedazumit AWL - Quellen gearbeitet werden. Ein extra Tool ist da m.E. nicht von nöten. Vielleicht gibt dieser Link ja noch Anregungen: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objid=24357749&caller=nl |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 12.02.2009 10:45 |
|
Folgen Sie uns auf