16.04.2021 11:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, uns erreichen immer wieder Fragen zu den Themen Reinitialisierung und Remanenz. Reinitialisieren bedeutet so viel wie zurücksetzen. Hierzu ist im SIOS Portal ein FAQ vorhanden Erklärung zum Laden ohne Reinitialisierung: Um Anwenderprogramme, die bereits in einer Steuerung laufen, nachträglich zu ändern, bieten S7-1200 (ab Firmware V4.0) und S7-1500 Steuerungen die Möglichkeit, die Schnittstellen von optimierten Funktions- oder Datenbausteinen im laufenden Betrieb zu erweitern. Die geänderten Bausteine können Sie laden, ohne die Steuerung in STOP zu setzen und ohne die Aktualwerte von bereits geladenen Variablen zu beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Programmierleitfaden (Kapitel 3.2.8) Oder in der Online Hilfe des TIA Portals unter "Bausteinerweiterungen ohne Reinitialisierung laden" Remanenz Die remanenten Daten werden permanent im NVRAM (Non-Volatile Random-Access Memory) der Steuerung nullspannungsfest gespeichert. Sofern beim Betriebszustandsübergang der CPU von Anlauf nach RUN kein Anlaufhindernis und das Programm unverändert vorliegt, wird die CPU mit den remanenten Daten weiterarbeiten. Wichtig zu wissen ist, dass das Programm auch dann als verändert gilt, wenn dasselbe Programm erneut auf eine Speicherkarte geladen wurde (Änderung der Checksumme) und diese dann bei Spannung ein in der CPU steckt. In einem solchen Fall werden die remanenten Daten initialisiert, obwohl sie strukturell nicht verändert sind. So kann es also passieren, dass bei einer Maschine alle Einstellwerte verloren gehen obwohl doch Remanenz verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im Programmierleitfaden (Kapitel 3.5) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
20.04.2021 15:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Vielen Dank für Ihre Anmerkung Damit Ihre Anregung aufgenommen werden kann, öffnen Sie den FAQ. Am Ende des Beitrages können Sie Ihr Feedback geben. Somit gelangt Ihre Anregung direkt zur richtigen Stelle. SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/20/2021 15:12:12 |
|
Folgen Sie uns auf