25.04.2021 22:57 | |
Beigetreten: 30.06.2020 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Für die Logo Webseite habe ich einen Druckschalter definiert. Ein Klick auf den Button auf der Logo Webseite aktiviert jedoch den Eingang nicht. Es erscheint lediglich 2x kurz der Webseitenlade-"Kringel". An der Logouhrzeit kann man sehen, dass der Webserver live ist. Der Ausgang (Q10) existiert im Programm (und das Programm wurde natürlich auch in die Logo geladen). Interessanterweise aktualisiert die Logo Webseite durchaus den Ausgangszustand, sofern dieser zum Beispiel durch einen Intervallgeber ein-/ausgeschaltet wird. Verwendet wird eine Logo 8.2 mit Firmware 1.82.02 und Logo Webeditor v1.1.0 Vielen Dank für jeden Tipp! DateianhangScreenshots.zip (140 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Knupps am: 04/25/2021 23:07:09Zuletzt bearbeitet von: Knupps am: 04/25/2021 23:08:53Zuletzt bearbeitet von: Knupps am: 04/25/2021 23:09:39Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/26/2021 11:47:17Links von Bildern entfernt und als Anhang hochgeladen. |
|
26.04.2021 04:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Lade mal bitte dein LOGO!-Programm und das LWE-Projekt in gezippter Form hoch. |
26.04.2021 09:35 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Ja, bei den V-Adressen gibt es einiges zu beachten. Dem User steht der Bereich von V0.0 bis V850.7 zur freien Verfügung. Aber: Die Adressierung ist byteorientiert. Bitadresse = Byteadresse.Bitnummer in dem Byte. Beispiel V0.0 = Byte 0.Bit 0 in dem Byte. Wenn du z.B. das Word 0 (VW0) benutzt, dann stehen dir die Bits V0.0 bis V1.7 sowie die Bytes VB0 und VB1 nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung. DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf