04.05.2021 11:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, für verschiedene Funktionen beim TIA Portal wird Openness benötigt. Zum Beispiel für den Im- und Export von CAx Dateien. Dabei kann eine Meldung erscheinen, dass der Benutzer nicht in der Siemens TIA Openness Gruppe eingetragen ist. (Siehe Bild) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf