07.05.2021 11:34 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, beim erstmaligen Einsatz der TIA Portal Bibliothek fällt auf, dass es für das Erstellen von Bibliothekselementen die zwei Kategorien Typen oder Kopiervorlagen gibt. Bei den Typen und Kopiervorlagen gibt es Gemeinsamkeiten aber auch spezifische Unterschiede, welche nachfolgend betrachtet werden. 1. Kopiervorlagen Kopiervorlagen sind unabhängige Kopien von TIA Portal Elementen. Sie haben keine Verbindung zu Ihren Verwendungsstellen im Projekt und keine Möglichkeit zur systemunterstützten Versionierung oder zentralen Änderbarkeit. Eigenschaften:
2. Typen Durch die Verwendung von Typen, werden diese im Projekt "instanziiert". Alle Typinstanzen haben eine feste Verbindung zu Ihrem Typ in der Bibliothek. Somit können Sie die Bibliothekselemente versionieren und Änderungen zentral vornehmen, die im kompletten Projekt systemgestützt aktualisiert werden. Eigenschaften:
Beiliegend eine grafische Übersicht zur Veranschaulichung der Unterschiede. Bitte beachten: Nicht alle Objekte können Typ bzw. Kopiervorlage sein! Manche Objekte können beides sein, andere nur Typ oder nur Kopiervorlage. Siehe auch „Weiterführende Links und Informationsquellen“. Tipp! Aufgrund der Vorteile des Typinstanzmodells und der Versionierbarkeit, empfiehlt es sich, sofern das Objekt als Typ angelegt werden kann dieses möglichst immer als Typ anzulegen und der Kopiervorlage vorzuziehen. Weiterführende Links und Informationsquellen:
TIA Bibliotheken: Beitragsübersicht Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 07/08/2021 10:04:23Anpassung Titel Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 06/25/2024 12:55:34Ergänzung: Link zur Beitragsübersicht TIA Bibliotheken |
|
Folgen Sie uns auf