15.05.2021 14:38 | |
Beigetreten: 18.08.2018 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 157 Bewertung: (0) |
momentan habe ich an der Logo 8 FS4 ein TD Textdisplay und ein Webserver aktiv um auch mit dem Handy die Logo bedienen zu können. Wenn dann das Panel an der Logo angeschlossen ist und das Td abgeklemmt ist gibt es da auch eine Möglichkeit mit dem Handy auf die Logo zuzugreifen und dabei die Bilder des Panels zu sehen. Panel PT700 Comfort ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/17/2021 10:23:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.05.2021 14:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194)
|
Kannst dich ja mal ins das Thema reinlesen. Fernzugriff auf SIMATIC HMI Bediengeräte |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf