18.05.2021 10:03 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Für das Peripheriesystem SIMATIC ET 200S wurde zum 1.10.2020 der Meilenstein PM400 (Ankündigung Produktauslauf) gesetzt. Als funktioneller Ersatz steht das skalierbare Peripheriesystem SIMATIC ET 200SP zur Verfügung. Es sollten jedoch in jedem Fall die technischen Eigenschaften der jeweiligen Komponenten auf Eignung für den angedachten Einsatzzweck geprüft werden. Ankündigung des Produktauslaufs für ET 200S Komponenten SIMATIC ET 200SP Manual Collection SIMATIC ET 200SP – das kompakte IO-System für den Schaltschrank Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.05.2021 09:15 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung:
|
heute geht's |
19.05.2021 14:22 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung:
|
Hallo rlw, vielen Dank für die Nachfrage und die Rückmeldung, dass der Beitrag heute aufrufbar ist. Tatsächlich wurde die verlinkte Produktmitteilung erst nach der Veröffentlichung des Beitrags hier im Forum freigeschalten. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf