02.06.2021 12:56 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, an die ET 200M kann man u.a. 2 HART-Analogeingabebaugruppen stecken: - SM331, 8AE, 0/4-20MA HART; 6ES7331-7TF01-0AB0 - SM331, 2AE, 0/4-20MA HART; 6ES7331-7TB10-0AB0 Diese HART-Analogeingabebaugruppen können nicht mittels einer SIMATIC Top connect Anschlusstechnik verdrahtet werden, da die Pin-Belegung der SIMATIC Top connect Anschlusstechnik nicht kompatibel zu der Anschluss-Belegungen der aufgeführten Module ist. Als möglicher Lösungsansatz stehen verschiedene Frontstecker zur Verfügung, die man zum Beispiel mit Hilfe des TIA Selection Tool auswählen kann: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf