30.06.2021 16:25 | |
Beigetreten: 12.11.2019 Letzter Bes: 09.01.2023 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe ein Problem bei der Übergabe von Aktualwerten aus einem Analogverstärker in den Parametereingang eines Impulsgebers. Die Schaltung füge ich bei. B035 soll den Aktualwert als Eingabewert (Parameter TH) an die Impulsgeber B039 und B040 übermitteln. In der Simulation klappt das hervorragend, im online Betrieb ändert sich die Aktualwertausgabe ax in B035 nicht, obwohl bei Anzeige des Aktualwerts (mit der Brille), wahrscheinlich ist es dann der AQ-Wert ändert. Was muss ich zwischenschalten, dass ich den AQ-Wert als Parameter TL an B039(B040 eingelesen bekomme? Verrückt ist eben, dass die Simulation klappt. Danke für jegliche Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangPI-Regler_V1-V4_test.zip (87 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2021 08:54:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf