09.07.2021 10:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Hallo SIOS-Forum Community Mit Multiuser Engineering im TIA Portal können Sie mit mehreren Benutzern gemeinsam und gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Durch das parallele Bearbeiten von verschiedenen Objekten innerhalb eines Multiuser-Projekts, können Sie die Projektierungs- und Inbetriebnahmezeiten wesentlich verkürzen. Ab TIA V16 wurde der bisher als "Multiuser-Server" bezeichnete Server umbenannt in "TIA Portal Projekt-Server". Des Weiteren wurden folgende Namensänderungen im Kontext von Multiuser Engineering vorgenommen: Prinzipiell braucht man nicht viel als Hardwarevoraussetzung für eine Multiuser Installation:
Weitere Infos zu den Systemvoraussetzungen stehen im Handbuch. Multiuser ist ein Optionspaket im TIA Portal und kann zusätzlich erworben werden. Den Projekt-Server können Sie zusammen mit dem TIA Portal installieren. Wählen Sie während der Installation vom TIA Portal die Option "Projekt-Server" aus. Den Projekt-Server können Sie auch nachträglich installieren. Die notwendigen Dateien zur Installation vom TIA Projekt-Server und TIA Projekt-Server Administrator sind auf der Produkt-DVD 2 zu finden Weitere Informationen: Multiuser Engineering im TIA Portal youtube – MisterAutomation TIA Portal Multiuser Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/09/2021 11:55:43Video eingebettet. |
|
Folgen Sie uns auf