(0)| 22.07.2021 14:02 | |||
|
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 07.01.2026 Beiträge: 1653 Bewertung:
|
Hallo Biernacki, laut Handbuch bedeutet der LED Status: "Ein oder mehrere Devices an der PROFINET-IO-Schnittstelle antworten nicht." Allerdings müsste dazu trotzdem auch etwas im Diagnosepuffer zu finden sein. Ich würde mich mal online verbinden und prüfen ob unter erreichbare Teilnehmer an der betroffenen Schnittstelle alle konfigurierten IO-Devices auch gefunden werden. Werden bei aktiver Onlineverbindung ggf. einige Devices als nicht erreichbar angezeigt? https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/53385241/31144155659 Viele Grüße sancruz |
||
|
Feedback appreciated, please rate |
|||
Folgen Sie uns auf