02.08.2021 13:56 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
In einem Mobile-Panel ist keine Pufferung für die Versorgungsspannung integriert, die das Panel in einem aktiven Zustand hält. Das Panel wird in einen Standby Zustand versetzt, den es für 5 Minuten halten kann. Solange bleibt das aktive Projekt gespeichert, sodass bei einem erneuten Einstecken das Panel nicht komplett hochfahren muss und von dem gesicherten Stand weitergearbeitet werden kann. Nach den 5 Minuten ohne Einstecken fährt das Gerät komplett runter, sodass nun der komplette Start-Vorgang beim nächsten Einstecken durchlaufen wird. Wichtiger Hinweis: Das KTP400F Mobile ist hiervon ausgenommen! Dieses Gerät wird direkt heruntergefahren und nicht in einen Standby-Modus versetzt! Im Handbuch der Mobile-Panels 2nd Generation ist dies hier nachzulesen: Handbuch - Anschlusskabel abziehen Mit freundlichen Grüßen |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/03/2021 09:31:36Gemäß Rückmeldung von D_x_M_x_A korrigiert |
|
03.08.2021 08:05 | |
Beigetreten: 16.01.2015 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 32 Bewertung: (2) |
Lieber Siemens Support, ich bin Nutzer der Siemens Mobile Panel und muss ihnen sagen, dass ihre Aussage falsch ist. Nachzulesen ist dies in dem Handbuch unter Stromversorgung Seite 234: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109477845 Nur das KTP400F besitzt keine Puffertechnik |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/03/2021 11:35:31Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf