13.08.2021 17:38 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, du kannst den IBH Link S5++ einsetzen, der passt auf die S5 AG Schnittstelle. |
19.08.2021 15:54 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo an Alle, mit dem IBH Link ist eine Anbindung vom KTP an S5 nicht Möglich!!!! |
Folgen Sie uns auf