01.10.2021 14:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Sehr oft wird die Kompakt CPU 1512C-1 PN mit der Bestell Nr. 6ES7 512-1CK01-0AB0 eingesetzt, die über die integrierte PROFINET Schnittstelle mit anderen S7-Steuerungen bzw. den daran angeschalteten Maschinen kommuniziert. Nun kommt der Wunsch nach einem zweiten PROFINET Anschluss mit separater IP-Adresse z.B. für die Betriebsdatenerfassung innerhalb einer Anlage. Da man an der CPU 1512C-1 PN keine zweite IP-Adresse einstellen kann, müsste man dafür ein weiteres Modul setzen. Eine zweite separate IP-Adresse (On Board) gibt es erst ab der S7-1515. Die anderen CPU`en der S7-1500 Familie die unterhalb der S7-1515 angesiedelt sind, haben zwar 1 PN Port oder auch schon mal 2 PN Ports, aber ausgeführt als On Board Switch, das heißt die gleiche PN Schnittstelle und demnach die gleiche IP-Adresse. In dem Fall des Einsatzes der CPU 1512C-1 PN wäre ein möglicher Lösungsansatz zum Einsatz des CM 1542-1 mit der Bestell Nummer: 6GK7542-1AX00-0XE0. Dieser kann auch PN IO Controller sein und unterstützt S7-Kommunikation mit bis zu 128 I/O Devices. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- Kommunikation-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf