01.10.2021 13:38 | |
Beigetreten: 27.04.2015 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, gibt es den Parser auch für die neueren TIA-Versionen? Oder wie bekomme ich sonst die Fehlertexte des S210 importiert? Danke ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/04/2021 08:57:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
05.10.2021 08:38 | |
Beigetreten: 08.08.2006 Letzter Bes: 10.10.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich suche auch die XML-Files. Der Link oben führt doch nur zum Parser, nicht zu den Listen. Auch die Fehlertexte der T-Objekte einer T_CPU suche ich. Bsp: Fehler 8004 Hex, 32772 --> dazu finde ich nitgend einen Text. Nachtrag: OK, hier mal ein Link für den S210, erhalten vom Support: Die XML-Datei mit der Alarmliste des SINAMICS S210 finden Sie auf der Webseite des Firmware-Downloads unter dem Punkt "Listen der Störungen und Warnungen". Allerdings ist da ErrorNummer 8004 hex nicht dabei, auch nicht bei den Fehlernummern der Technologieobjekte. |
Zuletzt bearbeitet von: Ralle am: 10/05/2021 15:07:03Zuletzt bearbeitet von: Ralle am: 10/05/2021 15:08:09 |
|
06.10.2021 08:52 | |
Beigetreten: 07.02.2018 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 181 Bewertung:
|
Hallo, bei der Textdatei handelt es sich ausschließlich um die Umrichtermeldungen. Die Meldungen des TOs sind in einem Handbuch beschrieben, welches unter folgendem Link gefunden werden kann: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109781853 Freundliche Grüße TechSupport SINAMICS S210 |
07.10.2021 17:14 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Der Beitrag 77467239 (SINAMICS XML-Parser) wurde aktualisiert. |
|
|
Folgen Sie uns auf