08.10.2021 13:44 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Um von HMI-Meldungen ausgehend zu den entsprechenden Verwendungsstellen in der PLC zu navigieren, können die „Querverweisinformationen“ genutzt werden. Mit einem Rechtsklick auf die entsprechende HMI-Meldung kann im Kontextmenü der Eintrag „Querverweisinformationen“ ausgewählt werden (Alternativ: „Shift + F11“). In den Querverweisinformationen des Datenbausteins kann anschließend mit einem Klick zur entsprechenden Verwendungsstelle (im Netzwerk) navigiert werden. Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf