18.10.2021 20:00 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Das TP070 wurde bereits 2007 zum "Auslaufprodukt" erklärt und erreichte 2019 das sog. "Ende des Produktlebenszykus", das bedeutet, dass hierfür weder eine Reparatur noch ein Austausch möglich ist. Auch das unmittelbare Nachfolgegerät (TP177micro) ist nicht mehr lieferbar. Eine Alternative findet sich im aktuellen SIMATIC Panel-Sortiment (siehe hierzu auch im Forum). Naheliegend wäre der Ersatz durch ein KTP700 Basic DP. Da das TP070 mit dem TP Designer aus STEP7 Micro erstellt wurde, lässt sich dessen Projektierung nicht mit WinCC flexible und somit auch nicht im TIA Portal migrieren, d.h. es ist eine vollständige Neuprojektierung im TIA Portal erforderlich. Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf