10.11.2021 13:41 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 57 Bewertung:
|
Hallo, ich arbeite nach einer Anleitung von der Siemens Homepage. Mit Hilfe dieser will ich eine Drehzahl für einen Antrieb vorgeben und mir auch Meldungen anzeigen lassen. Die verwendete Hardware ist: 6SL3040-1LA01-0Axx ControlUnit Ich habe mir die entsprechende xml Datei in welcher die Meldungen stehen ebenfalls von der Siemens Homepage heruntergeladen. Dabei habe ich darauf geachtet, dass ich den richtigen FU wähle, da in dem Beispiel ein G120 verwendet wird. Siehe: SINAMICS S120 Firmware Version 5.2 HF8 - ID: 109762626 - Industry Support Siemens Ich bin die Anleitung einige Male durchgegangen, zum Testen der Meldungen bin ich noch nicht gekommen. Es gibt ein paar Dinge, die ich nicht verstehe. Auf Seite 13 wird per Drag and drop eine Meldeanzeige eingefügt. Weiter unten steht, dass der Parameter für Warnmeldungen DB 2110 DBW 0 ist, und der für Fehlermeldungen DB 947 DBW 0. Warum werden genau diese Nummern verwendet? Die Adresse sollte doch frei wählbar sein, solange man eine Verbindung zur Meldeanzeige herstellt. Wie die Verbindung zur Meldeanzeige hergestellt wird, oder wo ich die DB 2110 und DB 947 angeben kann habe ich leider auch nicht verstanden. Es muss doch irgendwie "verlinkt" werden. Ich hoffe, dass ich es gut erklärt habe. Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/11/2021 07:05:28Links optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf