11.11.2021 14:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Immer mal wieder kommen Fragen bezüglich der Lizenzen auf, wenn eine SIMATIC Steuerung die Modbus/TCP Kommunikation einsetzt. S7-1200, S7-1500 /H, ET 200SP
S7-300, S7-400 / -400H Für PN-CPUs, Kommunikation über integrierte PN-Schnittstelle Für CP343-1 & CP443-1 Für Redundanz bei S7-400H: pro Teilsystem ein CP443-1 Weitere Informationen im SIOS Portal wie FAQ´s, Anwendungsbeispiele etc. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf