14.11.2021 23:51 | |
Beigetreten: 21.11.2018 Letzter Bes: 26.02.2022 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Habe hier schon einmal sehr gut geholfen bekommen als ich nicht mehr weiter wußte. Daher Frage ich jetzt hier um schneller vorran zukommen. [snip] Logo 8 FW: 1.82.01 Tia Portal V15 2. Ich würde gerne die Uhzeit in einem gesondertem Textfeld auf dem HMI einfrieren. Ein Textfeld in der die Uhrzeit Angezeigt wird, soll die Zeit einfrieren, wenn über eine Variable ein Signal kommt (Taster). Bei erneutem Signal über die Variable soll die alte Zeit weg gehen und die aktuelle Zeit wieder einfrieren Oder muß ich das auf der Logo Programmieren und den Wert zum HMI senden? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/15/2021 10:39:53Neue Überschrift nach Splitten. Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
15.11.2021 17:20 | |
Beigetreten: 21.11.2018 Letzter Bes: 26.02.2022 Beiträge: 10 Bewertung:
|
Ich habe wieder es wichtigste vergessen. HMI KTP600 Basic bzw KTP900 Basic |
16.11.2021 18:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Daraus kannst du dir nichts basteln. Das gehört zum Meldesystem. |
Folgen Sie uns auf