25.11.2021 07:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35972 Bewertung:
|
Hier das Projekt. Im Ordner "LOGO! 8.2" befindet sich eine Datei namens "LOGO_U_P.bin". Diese musst du auf eine FAT32 formatierte mSD-Karte übertragen. Dann die mSD-Karte in die LOGO! stecken, einschalten. Die LOGO! lädt sich dann das Programm von der mSD-Karte, passt sie an und legt sie im internen Programmspeicher ab. Anschließend kannst du die mSD-Karte entfernen. Edit: Ach ja, bevor ich es vergesse... Da ich die IP-Adressen deiner Geräte nicht kenne, kann ich natürlich die IP-Adressen nicht eintragen. Im TIA-Projekt musst du dann in der Verbindungseinstellung die IP-Adressen anpassen. DateianhangJdeuerling.zip (247 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 11/25/2021 07:50:18 |
|
Folgen Sie uns auf