10.12.2021 16:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Es gibt immer wieder Rückfragen warum für das ET200SP Energy Meter ST (6ES7134-6PA20-0BD0) ein Neutralleiteranschluss unbedingt notwendig ist. Das ET200 SP Energy Meter ST bezieht seine Versorgungspannung aus der Netzspannung, über die Klemmen 1 (U-L1) und 7 (N), was einen Neutralleiter voraussetzt. (siehe Bild1). Bei Netzen, die einen gemeinsamen PEM-Leiter verwenden, kann daraus ein Neutralleiter abgeleitet werden. Bitte dazu nachfolgenden Beitrag beachten: Wie schließen Sie Module zur Wechselstrommessung unter Verwendung des PEN-Leiters an? Im Rahmen des Generationswechsels werden die ST Module mit den HF Modulen in der Anwenderschnittstelle angeglichen. Weitere Änderungen und Erweiterungen die sich durch diesen Generationswechsel ergeben können sie in dem nachfolgenden Beitrag ersehen: Generationswechsel bei ET200SP Energy Meter Modulen der Funktionsklasse Standard Hinweis: Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (RW) DateianhangET200 SP Energy Meter2.pdf (188 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 11/08/2023 16:15:20Beitrag optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf