30.09.2021 12:23 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo mengelmann, ich habe auch keine Informationen zu den Systemkonstanten gefunden. Aber diese benötigen Sie für die Diagnose auch nicht. Es gibt für die CPU-Baugruppen einige Möglichkeiten, die Diagnose durchzuführen, über Diagnosepuffer, oder über den Webserver, oder über die Beobachtungstabellen im Programm. Sie können die Diagnose auch über die STEP 7 Bausteine auswerten, z.B. über die Anweisung GET_DIAG. Informationen finden Sie im FAQ: Wie können Sie in STEP 7 (TIA Portal) Diagnosedaten eines Hardwareobjekts mit der Anweisung GET_DIAG auslesen? Cicero |
30.09.2021 12:51 | |
Beigetreten: 03.09.2021 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Und eben für diesen Baustein "GET_DIAG" sollte ich wissen, welche Systemkonstante ich dranhängen muss. ;) |
Folgen Sie uns auf