15.12.2021 12:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Nein, tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen. |
16.12.2021 01:57 | |
Beigetreten: 08.02.2011 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Moin LM312, vielleicht kann dir da ViMod weiterhelfen? Das Programm basiert auf das Modbus-Protokoll und ist unter anderem speziell auf die Logo! ausgelegt. Anbei ein Link für das Programm und ein Beispiel um Daten in eine Textdatei zuschreiben. Download über Google Drive (Für einen direkten Upload leider zu groß Gruß Nico ViMod_&_Beispiel.zip DateianhangViMod_Beispiel.zip (106 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/16/2021 08:54:51Link entfernt und die Dateien angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf