Industry Online Support
Technical Forum
21.03.2009 16:43 | |
Beiträge: 99 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, gibt es bei der Analogbaugruppe 6ES7 331-1KF01-0AB0 die Möglichkeit auf Drahtbruch zu prüfen? Gruß Leidi |
22.03.2009 03:27 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo, es muessen beim Übersetzen zuerst die UDTs generiert werden und erst danach die Funktionsbausteine, da die UDTs in den Bausteinen verwendet werden. Folgende Zeilen muessen in den Bausteinen VAR CONSTANT : : END_VAR durch CONST : Zuweisung Datentyp muss entfernt werden : END_CONST ersetzt werden. Dann geht's! Gruss Daniel DateianhangAnalogea.zip (110 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: dalbi am: 22.03.2009 03:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf