07.01.2022 10:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, die Sicherung der Automatisierungssoftware von SIMATIC Controllern nimmt für die Instandhaltung bzw. den Betreiber von Produktionsanlagen einen besonders hohen Stellenwert ein. Umso wichtiger ist es, dass die Automatisierungssoftware mit einfachen Mitteln z.B. in Form von Backups gesichert und im Bedarfsfall schnell und einfach wiederhergestellt werden kann. Grundsätzlich bietet das TIA Portal mit der Software STEP7 Basis/Professional viele Möglichkeiten die Datensicherung und -wiederherstellung zwischen Engineeringsystem und der PLC umzusetzen. Was ist jedoch, wenn vor Ort kein TIA Portal verfügbar ist bzw. eine zentrale projektübergreifende Lösung zur Datensicherung bzw. -wiederherstellung gesucht wird? Lösungsansätze 1. Datensicherung und -wiederherstellung mit der SIMATIC Memory Card Vorgehensweise Zunächst wird die SIMATIC Memory Card (SMC) im spannungsfreien Zustand der CPU entnommen. Die SMC kann jetzt z.B. mit einem handelsüblichen USB-Kartenlesermit einem PC verbunden werden. Im Windows Explorer wird dann im Laufwerk des Kartenlesers die Datei "S7_JOB.SYS" und der Ordner "SIMATIC.S7S" angezeigt. Diese Daten können nun auf beliebige Datenträger übertagen werden und dienen als Datensicherung. Im Bedarfsfall kann dann die Datei "S7_JOB.SYS" sowie der Ordner "SIMATIC.S7S" per E-Mail versendet werden und der Empfänger kann diese Online-Kartendaten wiederum auf eine SMC übertragen. Somit kann der Empfänger das Programm in die CPU laden, ohne STEP 7 (TIA Portal) auf seinem Rechner installiert zu haben. Weitere Möglichkeiten (Erzeugung jedoch mit TIA Portal) siehe Beitrag: 2. Datensicherung und -wiederherstellung mit dem S7-1200/1500 integriertem Webserver Eine weitere Möglichkeit für die Erzeugung eiens Backups einer CPU, bietet der integrierte Webserver der SIMATIC S7-1200 (ab FW 4.2) bzw. der SIMATIC S7-1500 (ab FW 2.0). Diese Funktionen sind ab dem TIA Portal in der Version V14 für die freigegebenen Hardwareausführungen verfügbar. Die erstellte Backupdatei kann dann im Bedarfsfall wieder über den integrierten Webserver in die PLC zurück übertragen werden. In der Anlage dieses Beitrages findet sich eine ausführliche Beschreibung der Projektierschritte und des Ergebnisses. 3. Zentrales Management der Daten- und Versionsverwaltung mit dem SIMATIC Automation Tool Mit dem SIMATIC Automation Tool (SAT) können Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten an SIMATIC S7-1200, S7-1500, ET200, HMI-, SITOP-Geräten, SCALANCE Switchen und SIMATIC RFID sowie MOBY Ident Modulen unabhängig vom TIA Portal ausgeführt werden. Der Vorteil ist, dass z.B. ein komplettes Produktionsnetz gescannt werden kann. Die gefunden Stationen werden übersichtlich in einer Tabelle mit den wesentlichen Informationen (FW-Stand, Versionen, Adressinformationen u.v.m.) angezeigt. Die Datensicherung und -wiederherstellung gestaltet sich sehr übersichtlich und komfortabel. Ferner können über eine API Schnittstelle die Sicherungsmaßnahmen über ein externe .net Applikation automatisiert werden. Weitere Informationen zum Funktionsumfang sowie der TRIAL Download des SAT, siehe: Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Januar 2022). Viele Grüße SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER (PK) DateianhangPLC Backup mit dem S7-1200_S7-1500 Webserver.pdf (322 Downloads) |
Folgen Sie uns auf