11.01.2022 10:09 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
"HART" steht für "Highway Addressable Remote Transducer" = über Kommunikation adressierbarer ferngesteuerter Feldgeräte (Sensor bzw. Messumformer) Folgende Anwendungen sind typisch:
Bei der SIMATIC ET 200SP gibt es Module, welche die HART-Kommunikation unterstützen: SIMATIC ET 200SP, analoges HART Eingangsmodul SIMATIC ET 200SP, analoges HART Ausgangsmodul Weitere Informationen: IO Systeme nach Maß – SIMATIC ET 200 Zur Projektierung der ET200SP-Station empfiehlt sich das TIA-Selection-Tool, kurz "TST". Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf