11.01.2022 14:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
In der ET200 Pro besteht die Möglichkeit mehrere Abschaltgruppen aufzubauen. Der Lösungsweg sieht folgender Maßen aus: ET200 Pro wird betrieben mit 2 F-Switche (1. F-Switch - 1. Ausgangskarte und 2.F-Switch - 2. Ausgangskarte) Der F-Switch 6ES7148-4FS00-0AB0 trennt die F0- und F1-Schiene und die Lastspannungsversorgung im Rückwandbus sicher auf. Somit werden alle Module innerhalb der Abschaltgruppe sicherheitsgerichtet abgeschaltet. Um eine neue Lastgruppe zu eröffnen, muss ein PM-E gesteckt werden. Danach kann ein zweiter F-Switch eingesetzt werden, um die zweite Abschaltgruppe sicher wegzuschalten. Im Anhang ist ein Bild zur Veranschaulichung enthalten Weitere Informationen: ET200PRO,El-Mod, F-Switch PROFIsafe Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf