14.01.2022 12:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, häufig erreichen uns Fragen bezüglich des Anschlusses von Thermoelementen an die dezentrale Peripherie ET 200SP bezgl. maximalen Leitungslängen. Diese können den technischen Daten entnommen werden und sind bei TC-Baugruppen wie folgt: 6ES7134-6JD00-0CA1 6ES7134-6JF00-0CA1 6ES7134-6JD00-0DA1 Dabei steht TC engl. Thermocouple für deu. Thermoelement! Generell gibt es folgendes Handbuch, in welchem die Grundlagen der Analogwertverarbeitung und so auch der Anschluss von Thermoelementen an entsprechende Baugruppen unter verschiedenen Rahmenbedingungen erläutert wird. Dieses Handbuch ist für Fragen rund um die Auswertung von analogen Signalen sehr empfehlenswert: Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen, SIMATIC-S7-1500-1200 (JD) |
Folgen Sie uns auf