11.02.2022 11:29 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Einbindung einer GSD-Datei in STEP 7 5.x ist immer mal wieder ein Thema. Anwendungen könnten sein, das z.B. externe PROFIBUS oder PROFINET Geräte an einer S7-300 angebunden werden sollen. Hierzu sollte dann die entsprechende GSD bzw. GSDML Datei in STEP 7 V 5.x eingebunden werden. In den folgenden Beiträgen ist aufgeführt, wie die Integration durchgeführt werden kann Wie wird eine GSD-Datei in der STEP 7 HW Konfig für PROFIBUS oder PROFINET integriert? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf