14.02.2022 15:59 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Es kommen immer wieder Fragen zu den PFHD-Werten von Netzwerkkomponenten z.B. PN/PN-Koppler, CP’s und auch passive Elemente, wie Kupferkabel od. LW-Leiter und wie diese bei Sicherheitsberechnungen zu betrachten sind. Dazu gilt: Die Komponenten die im Profisafe Verbindungsweg enthalten sind werden nicht einzeln sondern zusammen betrachtet und gehen als "Sicherheitsgerichtete Kommunikation" einmalig pro Verbindung, nach dem Black Channel Prinzip, in die Berechnung ein. Berechnungsbeispiel siehe Anhang. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit vielen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (RW) DateianhangBerechnungsbeispiel_safety_pfd.pdf (217 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 02/14/2022 16:12:11 |
|
Folgen Sie uns auf