21.02.2022 13:35 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Für viele Kunden ist das Thema Hardware Support Package (HSP) nicht bekannt. Mit den HSPs wird die Projektierung von Baugruppen und Firmwareversionen von den Baugruppen ermöglicht, die nicht im Hardwarekatalog vom TIA Portal enthalten sind. Die HSPs sind unter dem folgenden Link im SIOS zu finden: Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP) Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Februar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (NJ) |
Folgen Sie uns auf