17.02.2022 17:10 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich musste auf die 6ED1052-1FB08-0BA1 hochrüsten. Ich dachte: einbauen, Programm überspielen, glücklich sein. Aber Ich rufe auf dem WINDOWS Rechner und auf dem Android Smartphone die Meldetexte auf. Das Aufbauen der Meldetexte ist sehr träge. (keine Vergleich zur alten CPU) Auf dem Smartphone werden teilweise Informationen nicht angezeigt. Mit der alten LOGO hat das Programm 5 Jahre problemlos funktioniert. Hat jemand eine Idee Wenn jemand eine 6ED1052-1FB00-0BA8 noch auf Lager hat, würde ich gerne diese erwerben, bevor ich tagelang an Änderungen meine Programmes arbeiten müsste. DateianhangLOGO TDE.pdf (215 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Superronni am: 02/17/2022 17:10:56 |
|
23.02.2022 12:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Opera |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.02.2022 06:48 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 11.07.2024 Beiträge: 729 Bewertung:
|
Servus, ich verwende den Chrome. Hab das aber auch mit IE und Firefox festgestellt. |
Folgen Sie uns auf