22.03.2022 19:28 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Mal ein keines "fast" sinnfreises Programm: Bei der Programmierung eines Zufalls-Wertegebers ist einen kleine Schaltung abgefallen die einen Ausgang "blinken" läßt. Durch den Zufallsgenerator ist aber die Pausezeit immer unterschiedlich. Einzeln macht das eher keinen Sinn, aber wenn man vier dieser Schaltungen parallel hat, kommt ein interessanter Effekt zum Vorschein. Lustiger Weise erzielt ein solches "Chaos" mehr Aufmerksamkeit als ein normales "Herumgeblinke". Das Programm hab ich nur im Simulator getestet. Da dieser wesendlich langsamer als die Logo selbst ist, muß die Zeit bei einer realen Logo noch angepasst werden. Auch sollte dann auf jeden Fall nur eine Logo mit Transistorausgang genutzt werden. Relais werden nach nicht allzulanger Zeit den Geist aufgeben. Ggf müssen dann auch noch einige Verzögerungen für die Hi-Phasen eingeführt werden. Wer es gebrauchen kann, viel Spass damit Gruß Ella_68 DateianhangChaos 4-Fach-Blitzer.zip (162 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
22.03.2022 22:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Na ja, den Titel "Disco für arme" hab ich verworfen ... |
Folgen Sie uns auf