01.04.2022 00:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Hallo ds-ksm, Wie groß ist der maximal zu erwartender Wert von Ti ? Wenn Du sekündliche Abfragen machst sind diese Werte in der Summe sehr hoch. Und beim vorherigen Umrechenen auf Stunden wird die Summe wegen der Rundungsabweichungen nachher nicht unbedingt Aussagekräftig. Eine einfache Addierung zum vorherigen Wert füge ich mal bei. Allerdings ist diese durch den arithmetrischen Baustein auf den Maximalwert von 32767 begrenzt. Mit einem Zähler kann der Wert auf 999999 ausgedeht werden. Beispiele gibt es hier im Forum. Aber ob das bei sekündlicher Abfrage ausreicht, bezweifel ich.
DateianhangSchaltplan1.zip (181 Downloads) |
02.04.2022 00:39 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 2286 Bewertung: (99) |
Hallo ds-ksm, ich hab mal auf der Basis Deines letzten Text mal was erstellt. Der B001 ist beim Höchzählen dazugekommen um dem Summenwertzähler zurücksetzen zu können. Mit dem B007 kannst Du den Eingang anpassen (ggf. kann man B007 und B008 zusammenfassen). Vielleich kann Dir das weiterhelfen. Gruß Ella_68 DateianhangSchaltplan2.zip (170 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 04/02/2022 01:47:32Programm hinzugefügt |
|
Folgen Sie uns auf