02.04.2022 21:25 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (3) |
Moin, wenn ich gleichzeitig mit einem Tablet mit HMI Droid auf eine Logo zugreife, kann ich a) mit einem weiteren HMI Droid Tablet oder b) über den Webserver der Logo zugreifen? Auf die ganze Cloud-Kiste habe ich keine Lust, klar könnte ich damit mit vielen Clients drauf. Was passiert in dem Fall wenn zwei unterschiedliche Geräte gleichzeitig einen einen konträren Befehl senden? Danke & Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/04/2022 11:54:44Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf