21.04.2022 10:41 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1502 Bewertung:
|
Ich habe vor langer Zeit so ein HMI mit TIA v15 gekauft - bin aber noch nicht dazugekommen mich damit zu beschäftigen. könntest du mir das auf TIA V15 umschreiben ? (nur wenn es ein geringer Aufwand ist) damit ich ein kleines Erfolgserlebnis hätte... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/22/2022 05:58:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.04.2022 14:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Im Anhang das Beispiel für TIA V15 und eine LOGO! 8.0. Bei der LOGO!-Datei ggfs. die Geräteauswahl anpassen. Ebenso die IP-Adressen der Geräte in LSC und TIA. DateianhangKTP400_Sollwert.zip (262 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.04.2022 05:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Hier noch eine Variante zusätzlich mit dem Element "Schalter". Und denke daran: IP-Adressen anpassen in LSC und TIA DateianhangKTP400 Sollwert V15.zip (266 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf