26.04.2022 12:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Lade doch mal dein LOGO!-Programm und dein TIA-Projekt in gezippter Form hoch. |
26.04.2022 13:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Ich weiß nicht, was da in deinem TIA Projekt schief gelaufen ist. Selbst wenn ich dein E/A-Feld lösche und ein neues erstelle, ist der Fehler wieder da. Ich habe jetzt mal das Projekt neu gemacht. 16-Bit Analogwerte in der LOGO! haben das Format Integer. Deshalb musst du in der Variablentabelle in TIA auch das Format Int statt Word wählen. In LOGO! bei den VM-Adressen bei Integerwerten würde ich immer geradzahligen Adressen verwenden und das immer im zweier Abstand. Also VW0, VW2, VW4 usw. Du musst aber wieder die IP-Adressen in TIA und LOGO! anpassen. DateianhangMotordrehzahlsteuerung LOGO!8.2.zip (158 Downloads) |
26.04.2022 14:07 | |
Beigetreten: 05.04.2022 Letzter Bes: 17.10.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Ok, danke für die Erklärung und die Bearbeitung. |
26.04.2022 14:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 33348 Bewertung:
|
Schön wäre ein Feedback, ob es jetzt funktioniert (oder auch nicht) ... |
Folgen Sie uns auf