04.05.2022 11:12 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Bildverwaltung in WinCC Unified, ein Paradigmenwechsel für WinCC Basic/Comfort/Advanced Anwender Wie im Beitrag „Migration WinCC Unified #2 Zentrale Bildverwaltung versus Bildfenster“ bereits ausführlich beschrieben, wurden einige Funktionen von der zentralen Bildverwaltung in den Bildbereich verlagert. Analogie der Bildverwaltung zwischen den einzelnen WinCC Systemen: Informationen und Download HMI Template Suite siehe hier. Bedeutung des globales Bildes in WinCC Basic/Comfort/Advanced In WinCC Basic/Comfort/Advanced gibt es in der Bildverwaltung die Kategorie „Globales Bild“. Das globale Bild hat die Funktion globale Elemente wie Meldefenster, Meldeindikatoren sowie System-Diagnosefenster unabhängig von der verwendeten Vorlage immer im Vordergrund bei deren Aktivierung darzustellen. Bei der Projektierung in WinCC Basic/Comfort/Advanced gilt folgende Reihenfolge bei der Darstellung des globalen Bildes:
Projektierbare Bildobjekte Im Globalen Bild können Sie ausschließlich folgende drei Controls projektieren:
Sichtbarkeit Wann das jeweilige Control angezeigt werden soll, können Sie über die Eigenschaften des Controls projektieren. Wo ist das globale Bild in WinCC Unified geblieben? Wie oben beschrieben, ist die Bildverwaltung in WinCC Unified aus der Projektnavigation der HMI-Station gänzlich verschwunden. Somit gibt es das globale Bild als solches auch nicht mehr in WinCC Unified. Um dennoch die zuvor beschriebene Funktionalität des globalen Bildes in WinCC Basic/Comfort/Advanced auch in WinCC Unified nutzen zu können gibt es alternative Lösungsmöglichkeiten, welche in nachfolgender Tabelle genannt werden. Quelle (Tabelle: 3-12) Hervorzuheben ist, dass bei WinCC Unified jetzt alle Bildobjekte mit der Funktionalität eines „globalen Bildes“ über die o.g. alternativen Möglichkeiten verwendbar sind. Nachbildung des Globales Bildes in WinCC Unified In WinCC Unified projektieren Sie Inhalte, welche unabhängig von der verwendeten Vorlagen sind, über die Bildebenen ihres Startbildes. Bildaufbau Bei einem Bildaufbau mit mehreren Bildfenstern lassen sich in den höheren Bildebenen die Bildobjekte projektieren, welche vor allen anderen Bildinhalten dargestellt werden sollen. Über diesen Weg lässt sich das "globale Bild" auch weiterhin in WinCC Unified nachbilden. Prinzipielle Struktur „globales Bild“ in WinCC Unified: Ein ausführlicher Überblick zu weiteren Unterschieden sowie nützliche Hinweise zur Projektierung bietet der Leitfaden zum Umstieg von Comfort Panels auf Unified Comfort Panels (Siehe Kap.3.4.4 Globales Bild ("Global screens") projektieren) Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 05/11/2022 08:46:59Formatanpassung |
|
Folgen Sie uns auf