06.05.2022 14:15 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
IP-Forwarding ist eine Funktion von Geräten, IP-Pakete zwischen 2 angeschlossenen IP-Subnetzen weiterzuleiten. Die Funktion "IP-Forwarding" wird in Step 7 des TIA Portals aktiviert und deaktiviert. Wenn IP‑Forwarding aktiviert ist, dann leitet die S7‑1500 CPU empfangene, nicht an die CPU adressierte IP-Pakete an lokal angeschlossene IP-Subnetze bzw. an einen konfigurierten Router weiter. Hierzu steht im SIOS ein FAQ zur Verfügung, der sich prinzipiell mit der Aufgabenstellung befasst Detaillierte Informationen zum IP-Forwarding stehen im Handbuch
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf