12.05.2022 13:55 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Welche Möglichkeiten bzw. Alternativen bestehen hinsichtlich der Verwendung eines WebNavigator Clients, wenn der Internet Explorer im Windows Betriebssystem des Clients nicht mehr als Desktop Applikation zur Verfügung steht? Besteht auch diese Möglichkeit nicht mehr, steht zum Betrieb des WebNavigator Clients ausschließlich die WinCCViewerRT Applikation zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine Browser-unabhängige Desktop Applikation, die Bestandteil der WebNavigator Client Installation ist. |
Folgen Sie uns auf