19.05.2022 11:42 | |
Beigetreten: 19.05.2022 Letzter Bes: 20.05.2022 Beiträge: 7 Bewertung:
|
Guten Tag, Ich muss den im Anhang Enthaltene Schaltung über das Logo Programm errichten. Ich bin soweit gekommen dass die Schaltung, auf Stern anläuft und mach 5sec auf Dreieck umspringt. Ich weis aber nicht wie ich den Automatischen Drehrichtungs Wechsel hinbekomme, wobei der Motor bei jeden Wechsel von neu über Stern anlaufen muss. Ich bin für jede Hilfe dankbar. DateianhangStern_Dreieck Anlauf Mit Drehrichtungsvorwahl.pdf (345 Downloads) |
19.05.2022 13:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 35964 Bewertung:
|
Deine hoch geladene Schaltung kann ich nicht nachvollziehen. Daher habe ich mir die Arbeit gemacht und habe die Schaltung aus dem Video nochmals erstellt, da du es nicht geschafft hast und auch deinen Versuch nicht hochgeladen hast. DateianhangAutomatische Wende-Stern-Dreieckschaltung_0BA8.Standard.zip (415 Downloads) |
Folgen Sie uns auf